This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:TPS61085能否在 Vin=Vo 的条件下工作?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635797/tps61085-can-tps61085-work-at-the-condition-that-vin-vo

器件型号:TPS61085
主题中讨论的其他器件: TPS61230

大家好、

客户希望使用 TPS61085将超级电容器的电压升压至5V。 超级电容器的电压为3~5.5V。 客户有一些证明、如果 TPS61085可以在 Vin 非常接近 Vo 的条件下工作。  

当 Vin=4.8V、Vo=5V 时、我使用 TPS61085EVM 进行测试。 输出电压纹波变得比正常情况大得多。 当 Vin 接近 Vo 时、您是否有任何关于这种情况发生原因的建议?  

此外、在我们的数据表中、Vo 必须高于 Vin+0.5。 您能帮助解释原因吗? 谢谢你。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61085具有最小 Ton 限制、因此 Vin 必须低于 Vo。 建议您使用 TPS61230。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    我在我们的数据表中找不到有关 Ton 限制的任何信息。 最小 Ton 为多长时间、占空比的限制是多少? 您是否有一份文档、其中包含有关 TPS61085的更多详细信息?

    最好的雷加尔
    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表未提供最小 Ton 数据。 但它会标记 Vo 必须比 Vin 高0.5V。 因此 、您必须保留此规则。