This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:直流/直流转换器依次快速执行两个周期、然后暂停。

Guru**** 2561600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596301/lm25011-dcdc-converter-does-two-cycles-in-quick-succession-and-then-pauses

器件型号:LM25011

我实现了一个直流/直流转换器:24V 标称电压至5V、电流为2A。  WebBench 建议使用 LM25011。 我的电路现在可以工作了,看起来运行良好,尽管它会变得有点热…  我刚刚测量:25V @470mA、11.75W、2A 输出时为5V:10W。 因此、我们应该看到 直流/直流器件中的损耗大约为1.75W。 (输出连接器的迹线中当前为0.12W ... 已在设计中修复)。  

总之、输出看起来不错、但开关节点上的示波器显示了我不期望的情况:两个脉冲接近在一起、然后在下一个脉冲之前有更大的间隙。 看起来是周期跳跃或类似的东西。 但在2A 电流下、我不应该"接近于空闲状态"、对吧?

所以... 这是正常/预期行为、还是我应该更改什么?

P.S. bugreport: 在 TI.com 主网站上,单击"support"时,我可以选择产品支持,但单击"

当我浏览“报告网站的问题”时,同样的“没有发生任何事情”……  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    感谢您的提问。

    LM25011具有恒定导通时间架构、该架构要求 FB 引脚上具有足够的纹波(>50mV)、以确保您看到的行为不会发生。

    请参阅数据表第20页的第8.2.2节、以防止这种"双脉冲"行为。 我们建议使用选项 B 纹波配置电路来确保功能正常。

    此致、
    Gautam Hari
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成数据表中的所有计算是一件很重要的事情。 因此我使用了"WebBench "。 即使今天我插入参数、我也会得到与我实现的设计相同的设计。 哦、等一下。 WebBench 建议使用9m Ω 输出电容器。 我将其解释为9m Ω 或更高。 也许我还额外增加了100nF、以进一步降低有效 ESR。。。 哎呀。 反生产。

    所以... 如果确实有100nF、我将移除它、并查看是否继续发生双倍频(有时还会发生三倍频脉冲)。
    在电感器和输出电容器之间使用更长(窄)的走线是否起作用? 并且 FB 电阻器是否连接在靠近电感器的位置?

    根据热仿真、如果我正确解释、那么是芯片达到了最高温度。 在我的实现方案中、我的感觉(我没有 IR 摄像头)是电感器达到了最热的值。 我的笔记将 WebBench 推荐的电感器准确称为"最便宜的焊接、应该可以工作"、现在我选择了一个"稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍"的电感器、其额定值为4A 这可能是由双脉冲引起的、对吧?

    假设我购买了这个电容器 nl.farnell.com/.../2525130 ,我在数据表中找不到任何 ESR 规格。 唯一提到 ESR 的地方是 Hte 特性列表:"低 ESR"。