This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:此器件上的灌电流输入能否并行使用以获得更高的驱动电流?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596689/lp8556-can-current-sink-inputs-on-this-part-be-used-in-parallel-for-higher-drive-current

器件型号:LP8556

我有一个应用、在每个应用的额定电流为70mA 时使用22.8Vf 的白光 LED 灯串。  我想知道是否可以一次并联两个通道、从而使 LP8556成为3通道产品、但能够满足我所需的210mA 总电流。   有人知道这是否可行。  

我向 TI 团队或尝试过此操作的任何人提出的问题与此 IC 上的保护系统有关。  如果设计用于检测串到串短路、我可能无法执行此操作。  如果它们是传统的镜像电流阱、那么我怀疑我很幸运。   我订购了一个 EVM 来测试这一点。  祝您一切顺利,只需添加以下各项即可:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP8556每个灯串支持的最大电流为50mA、因此总共支持的最大电流为300mA。

    它还支持 LED 灯串的各种配置。 EPROM 地址0xA5[6:4]= PS_MODE = 011b 将设置3个字符串(2个通道组合)操作。

    在这种情况下、2个通道的工作方式与单个通道类似、因此 LED 开路/短路故障检测仍然有效。

    除此之外、您可能需要考虑最大 SW 电流限制。 LP8556的最大 SW 电流限制为2.6A、如果输入电压过低、这可能会限制输出电流。

    希望这对您有所帮助、