This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:充电终止问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633548/bq21040-charging-termination-problem

器件型号:BQ21040

你(们)好

请帮我解决以下问题。

请参阅原理图。

(条件)

输入电压:5V_IN

R1: 1K (540mA 充电电流)

TS: 10K 至 VSS,NTC 未使用。

CHG: 10K 上拉并连接至 MCU

VBAT: 主电池电压或充电器输出(VOUT)电压。 VBAT 也用作5V 升压转换器(FP6715)的输入源。

升压转换器(5V_OUT):5V_OUT 用作另一个小型电池设备的充电源。

案例1)

1.当升压转换器被禁用时(仅主电池充电)

2.主蓄电池充电和端接操作良好。

案例2)

1:启用升压转换器并为另一个小型电池器件充电时。

2.主蓄电池充电正常。

3.另一个小型电池设备已充满电,主电池充电电流低于20mA (已充满电)。 VOUT 总电流低于30mA。

4、我知道终止电流为54mA、是快速充电电流的10%。 但 CHG 状态仍然为低电平。 未发生充电终止。

-。 VIN = 5V

-。 VOUT = 4.18V

-。 TP1电流低于30mA

-。 TP2电流低于20mA

-。 TP3电流低于10mA

5.在这种情况下,当升压转换器被禁用时,CHG 将变为3V 高电平。

6、如果升压转换器使能、CHG 仍为3V 高电平。

7.当5V_IN 被移除并插入时、端接不再工作。

显然、VOUT 电流(TP1)低于30mA、低于54mA 的终止电流。

为什么终止不起作用?

请告诉我如何解决这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查上部问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我认为问题可能是由 bq21040端接去毛刺脉冲时间(29ms)与升压转换器负载组合在一起引起的。
    如果升压转换器在29ms 的时间内生成高于终止电流的脉冲负载、bq21040将不会终止。
    您能否使用示波器检查升压转换器输入电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 Bill。

    感谢你的答复。

    我已重新检查此问题。
    在上述案例2中、执行充电终止操作。
    然而、当终止电流低于15mA (BAT 充电电流3~4mA +系统电流10~11mA)时、它运行

    当 DCDC (升压转换器)被禁用时、Termanation 电流大约为50mA、这是正常现象。
    但是、当 DCDC (升压转换器)被启用时、Termanation 电流大约为15mA。

    为什么会出现这种症状?
    如何将其修改为正常运行?

    请帮帮我。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、转换 器具有轻输出负载模式、这是一种短暂的工作突发、用于对输出进行充电、然后在电压降低之前进入睡眠模式。  升压转换器 U5可能会发生这种情况。  如果在此轻负载条件下转换器打开/关闭脉冲、则可能会由于抗尖峰脉冲电路而导致电池充电器无法达到终端电流。

    您是否在轻负载期间测量过升压转换输入电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在轻负载期间检查升压转换器输入电流。

    好的、我理解您的观点。

    如果是、我如何修改它? 我需要使用升压转换器。