This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27222:同步升压应用中的预测性栅极驱动器?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27223, UCC27222, TPS28226, LM5104, LM27222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595939/ucc27222-predictive-gate-driver-in-synchronous-boost-application

器件型号:UCC27222
主题中讨论的其他器件:UCC27223TPS28226LM5104LM27222

大家好、

我正在寻找一个半桥栅极驱动器用于同步升压直流/直流设计、我被用于最大限度提高效率的自适应驱动器的想法所吸引。  我找到了 TI 的预测性栅极驱动器(UCC27222/UCC27223)、阅读我能找到的所有相关信息、并得出结论、这些器件看起来非常出色。  但是、它们被描述为特别适合降压应用、我在 TI 和其他所有人那里找到的所有自适应栅极驱动器也是如此。

我想知道、在同步升压设计中、是否有任何原因无法使用这些预测性器件之一?  该电路共享相同的三个主要功率器件(半桥开关和电感器)、它们以相同的方式排列、只需交换输入和输出节点即可。  在我看来、两个转换器中的同步整流原理是相同的、即您希望在关闭低侧开关后尽快打开同步开关、而不会产生击穿电流。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    感谢您关注 UCC27222和 UCC27223驱动器。 我正在调查您在升压配置中使用这些器件的问题。 由于这些是较旧的器件、我可能需要稍微确认一下、因为原始工程师可能不再在 TI 工作。 请给我一个左右的时间来确认。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Daniel 的快速回答-我期待您能听到您的任何消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    遗憾的是、这些器件仅用于同步降压应用。 预测性栅极驱动控制器旨在感应低侧 SR MOSFET 的栅极和漏极。 众所周知、对于升压转换器、SR MOSFET 是高侧器件。

    再次感谢您对 TI 产品的关注、请告诉我我如何帮助您找到适合您应用需求的不同驱动器。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人不爽的丹尼尔——但这是有道理的。  非常感谢您的观看。

    TI 是否有适用于同步升压转换器的自适应栅极驱动器?

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    查看产品说明书 LM5104、TPS28226和 LM27222。 这些驱动器提供自适应死区时间。 这与上面讨论的预测性栅极驱动技术不同、但它们可能满足您的需求。

    但愿这对您有所帮助。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看这些内容。 谢谢 Daniel!