This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:会发生什么情况? 当 IGN 引脚处于高电平状态、而 VBATP 线路仍为0电压时

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653851A-Q1, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635048/tps65381a-q1-what-will-be-happed-when-ign-pin-in-high-condition-while-vbatp-line-is-still-0-voltage

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS653851A-Q1

大家好

  我使用不同于 IGN 线路的开关来控制 VBATP。  此时会出现这样的情况: 当 IGN 处于高电平状态时、 VBATP 线路可能仍处于0电压。  

 有人能告诉我,会发生什么?  此设计是否存在问题?

此致

Daimb

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 VBATP 上升至正确电压后、IGN 是否会保持高电平?
    在 VBATP 开始上升到0V 以上、然后又进行一次从低电平到高电平的转换之前、IGN 是否会下降到低电平?

    我无法回答有关 TPS65381A 行为的这个问题、但我认为时序图可能会有所帮助。
    您可以手动附加一个示波器截图或绘图吗?

    我已指派一名 TPS65381A 器件专家、告诉您 PMIC 在您描述的条件下的预期行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daimb、

    该器件可对包括 VBATP 在内的各种引脚进行电压监控。 VBATP 将被检测为欠压状态、TPS653851A-Q1将在器件内部保持上电复位(NPOR)、并且不会上电、而是保持待机或未上电状态。 最佳做法是使用从点火信号到器件 IGN 引脚的串联电阻器、因此在这种情况下、除了器件内部电流外、流入 TPS65381A-Q1的任何电流都将受到外部限制、因为该引脚是具有弱下拉电阻的高阻抗输入 电阻。

    如果您使用 VBATP_UV 在数据表中搜索、您将找到 VBATP 电源电压电平必须达到的部分和规格、以便为器件加电。 假设 VMON 块的电源 VBAT_SAFING 将连接到 PCB 上的 VBATP、并且在 VBATP 的几 mV 范围内。 它还将通过使用 VMON 块进行内部电压轨监控来间接检测 VBATP 欠压。

    此致
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian Berner:

     非常感谢。 我将不胜感激。

    最好的平地机

    Daimb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott Monroe:

    因此、TPS65381A-Q1将保持未通电状态。 感谢你的答复。

    此致
    Daimb