This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38512:浪涌电流

Guru**** 2649925 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38512, LP3965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595719/lp38512-inrush-current

器件型号:LP38512
主题中讨论的其他器件: LP3965

您好!

在客户中、LP3965和 LP38512的浪涌电流大于短路保护电流。
请将以下条件视为浪涌电流。
此电流是否可接受?


VOUT=1.8V 或1.0V
浪涌电流、大约3.6A、0.3ms
持续电流约为0.1A
器件的输出/输入端没有压降。


VOUT=3.3V
浪涌电流大约为6.1A、0.3ms
持续电流约为0.1A
器件的输出/输入端没有压降。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    浪涌电流是稳压器首次导通时主要由输出电容器消耗的额外电流。 在允许浪涌电流的情况下、内部电流限制生效之前有一段时间。 如果在此期间输出电容器未充满电、则将启用电流限制、并且电容器将继续在电流限制下充电。 如果浪涌电流高于所需值、您可能能够减小输出电容。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan San:

    感谢你的答复。 我了解到启动时存在电流限制延迟。
    我想知道即使存在浪涌电流、器件是否也没有损坏、以及是否保证了规格。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    浪涌电流正常且符合预期;但是、由于浪涌电流的大小因应用特定条件(输出电容器的大小、负载电流等)而异、我们无法指定浪涌电流。 由于浪涌电流持续时间有限、因此 IC 损坏的风险很低。

    非常尊重、
    Ryan