This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:两个串联的 bq20z95

Guru**** 2592530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634648/bq20z95-two-bq20z95-in-series

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ34110

我必须为锂离子电池制作6S BMS。
我能否在每个3S 电池组上使用 bq20z95串联两个3S 电池组。


在 SMBus 上、只需通过最低的 bq20z95读取电流。

在放电时、我认为这个系统可以正常工作、就像任一个关闭时、就没有电压输出。

2.充电时、将出现问题、如果较低的充电电流关闭、并且连接了充电器、则系统永远不会打开。
是否有任何解决方案?

3.还有其他缺点吗?

4、还有其他6节串联电池完整解决方案、如 bq20z95、它具有 bq20z95的所有功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于6s、我建议使用 bq34z100或 bq34110以及单独的保护器。 虽然之前有一些客户对两个串联器件进行了捆绑、但不建议这样做、因为您必须克服大量障碍才能使其正常工作。 必须隔离通信线路、并且必须为器件使用 i2c 多路复用器、因为它们具有相同的 smbus 地址。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    不需要来自上部器件的通信。 正如我说过的、SMBus 上只需要电流信息、其他什么也不需要。
    您能告诉我这方面还有哪些其他障碍吗?
    一个明显的问题是、正如我在第1篇文章中提到的、有什么方法可以解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    芯片设计不是这样操作的、这不是我们之前测试过的、所以我们无法想象您将面临的所有障碍。 您需要运行多个测试来验证功能。 如果您决定采用这种方法、请告诉我这是如何为您解决的。

    谢谢
    Onyx