This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:具有双耦合电感器与独立电感器的 SMPS1/2和 SPMS4/5

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635905/tps659037-smps1-2-and-spms4-5-with-dual-coupled-inductors-vs-separate-individual-inductors

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

客户尝试使用具有 SMPS1/2和 SMPS4/5电源的双耦合电感器来节省电路板空间。 采用 AM5728的 EVM 设计使用单独的电感器。

设计:

AM5728 EVM

这种设计选择是否合适?

此致、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!

    我们尚未使用耦合电感器对器件进行测试、但我看不到它们无法使用的任何原因。 您或客户应确保测试它是否仍然稳定、但它看起来应该正常工作、前提是电感器满足电感、Isat、IDC 等其他规格

    请注意、TPS659037降压输出电感指定为0.7uH 至1.3uH。 因此、请确保电感器具有足够小的容差、使其始终至少为0.7uH。 所示的0.821uH 电感器可能有点过低。

    此致、
    Karl