This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:SMPS3 3A 与2A 额定值间的关系取决于 OTP

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635909/tps659037-smps3-3a-vs-2a-rating-dependent-on-otp

器件型号:TPS659037

您好!

TPS659037数据表显示、如果输入电压低于高于3V、SMPS 被限制为2A 与3A。 SMPS3额定值是否取决于 OTP?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    SMPS3最大电流不依赖于 OTP、仅取决于输入电压。 由于建议的最低工作电压为3.135V、因此在建议的工作条件下、它始终可以最大电流为3A。

    SMPS6具有针对2A 与3A 的 OTP 选项、但我们的所有 OTP 选项都针对3A 进行了配置。

    此致、
    Karl