This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:可与镍氢电池配合使用

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595904/bq24133-possible-use-with-nimh-batteries

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件:BQ24780BQ2000

客户正在寻找 电池充电器、以便在无需使用主机控制器的情况下为3节串联镍氢电池(共4.8V)充电。 BQ24780是一款不错的器件、但需要主机控制器。 因此、我们正在寻找替代器件

-支持镍氢电池

-输入电压为5V 或12V

-电源路径,可在适配器电源和电池之间自动选择

-理想情况下支持两个电源来提供输入电压

如果 BQ24133能够支持镍氢电池、则它似乎是一个可能的选择。

谢谢

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    因为镍氢充电器的端接方式与锂离子充电器不同。 对于独立充电器、您可以在此应用中使用 BQ2000。 此处显示了数据表和 EVM 用户指南链接(BQ2000BQ2000EVM)。 BQ2000是用于镍氢电池充电的充电器。 有两点需要考虑。 首先、最低 Vin 应高于电池电压。 其次、该器件没有电源路径。 您可以添加两个二极管来实现 OR-ing 功能。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    谢谢。 根据您的帖子、我了解其他产品由于不同的端接而不适合镍氢电池。 这是正确的假设吗?

    为3个镍氢电池充电所需的最小输入电压。 我已从 BQ2000数据表中获取以下内容。 BAT+将为4.8V。 对于 D4和 Q1输入电压、必须远高于5V、对吧?

    理想情况 下、我需要一个同样适用于%V 输入(来自 USB/适配器)的充电解决方案。

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    使用较低 Vin 的唯一方法是将 EVM 板中的 D7短接、因为 D7的 VF 过高、无法驱动低 Vin 应用。 但由于 D4和 Q1中的压降、最小电压为5.5V。 当 Vin 为12V 时、Vin 高于 MOD 的风险会降低 MOD 引脚的电压。 您可以使用硬件电路来分离5.5V 和12V 之间的 MOD 的双向。

    此致、

    Ann Lien