This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:即将投入生产-要写入电量监测计的最小数据集

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635852/bq34z100-g1-going-to-production---minimum-set-of-data-to-write-to-the-gas-gauge

器件型号:BQ34Z100-G1

尊敬的团队:

您能不能帮助我准确了解在投入生产时需要写入电量监测计的内容?

是否需要完整的闪存映像? (.screc)

.csv 数据是否足够?

(我假设我们至少应该添加化学成分数据)

我们的想法是尽量减小下载大小、以便 MCU 可以在首次产品启动时轻松刷写 BQ34Z100-G1。

非常感谢您的支持、

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pial、

    以下是 bq34z100-G1生产闪存的分步说明:

    www.ti.com/.../slua665.pdf

    请注意:此示例代码中未实现错误处理、并且使用了幻数。 在您的实现中、请使用变量和错误处理。

    如果您有任何问题、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的第一个回答。

    我知道该文档(即使我还没有阅读它的封面)、但我不认为它指示我们是否可以向器件写入小于完整闪存映像(黄金映像文件)的内容。

    是否可以确认是否绝对必须将其全部写入?

    再次感谢、

    此致、

    功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以只将 dffs 文件写入监测计。 这只是闪存的数据闪存部分。  

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PA、

    Onyx 正确、闪存的数据闪存部分位于 DFFS 文件中(在应用手册中称为 DFI)。

    假设您的黄金映像和器件固件匹配(例如 bq34z100-G1):

    1) 1)将 DFFS (在应用手册中称为 DFI)写入芯片
    2)校准电压(除非电压低于5V、请参阅应用手册以了解更多信息)
    3) 3)修改单个闪存位置、例如序列号、批次代码、日期

    我强烈建议阅读应用手册。 www.ti.com/.../slua665.pdf

    此致、
    Bryan Kahler