This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:退出休眠模式和 SoC 精度

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596620/bq27542-g1-exiting-hibernate-mode-and-soc-accuracy

器件型号:BQ27542-G1

您好!

我目前正在为 器件可能在低功耗状态(3.7V 时为~100uA)长时间(长达数月)的应用设计电池组。 由于 休眠模式电流和身份验证较低、我正在考虑将 BQ27542-G1用作电池组侧电量监测计。 关于退出休眠模式、数据表显示:

"一旦监测计退出正常模式、IT 算法将需要大约3秒钟来重新建立正确的电池容量和测量值、而不管休眠模式下消耗的总电量)"

"如有必要、主机设备可以消耗一小部分电流(通常不频繁、小于1mA、用于低级监测和更新);但是、监测计不会记录从电池汲取的相应电量。"

BQ27542-G1是否是我们应用的理想选择、因为我们将长时间持续消耗极小的电流?  退出休眠模式后、该容量测量的精确度如何? 对这一点的任何澄清都将是有益的。

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电量监测计对于此应用应该可以正常工作。 准确度取决于是否对 Chem_ID 进行了正确编程、学习周期是否成功以及参数是否正确选择、退出休眠模式后的测量结果也是如此。