This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455EVM:电池电压测量 BQ76PL455-TMS570LS0432不工作

Guru**** 2814185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596456/ccs-bq76pl455evm-cell-voltage-measurement-bq76pl455-tms570ls0432-not-working

器件型号:BQ76PL455EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 BQ76PL455EVM 中使用6节串联锂离子电池。 TMS570 Launchpad 用作微控制器。 我想读取控制器中寄存器上的所有电池电压和总模块电压。

下面随附了以下代码片段:

//将样片请求发送到单个电路板以进行样片和发送结果(第4.2节)
 //    nDev_ID = 0;
       Nsent = WriteReg (0、2、0x00、1、FRMWRT_SGL_NR); //发送同步采样命令
       delayms(100);
       Nsent = WriteReg (0、2、0x20、1、FRMWRT_SGL_R); //发送同步采样命令

       Nsent = WaitRespFrame (bFrame、27、0);// 24字节数据+数据包标头+ CRC、0ms 超时

在 bFrame 数组中观察时、只更新了几个字节、而不是全部更新。 此外、我在转换为电压后推导出的值是不正确的。

有人能帮我吗?

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritul、

    您可以压缩 CCS 项目并通过 d-wiest@ti.com 将其发送给我吗?

    我将查看并在这里回复您。