This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z65-R1_BQEVSW-SW:bq20z65 EVMsoftware、找不到任何有关 bq20z65EVM 和 PC 之间通信的软件

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635003/bq20z65-r1_bqevsw-sw-bq20z65-evmsoftware-can-not-find-any-software-about-communication-between-bq20z65evm-and-pc

器件型号:bq20z65-R1
Thread 中讨论的其他器件:bq20z65

所有

  如何找到有关 bq20z65 EVM 用户指南的文件中提到的 bq20z65的 EVSW?如果是、我可以将 EVM 连接到 PC、以便对 bq20z65 EVM 进行一些操作。

  提前感谢。

  此致。

  Shaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sh

    请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../6866.sluc177.exe

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Onyx:

    我已经准备好了。您想帮助我找到适用于 Win7-32位和 Win7-64位的官方 EV2300驱动程序吗?我们有两台工作计算机、我想为这两台计算机安装 EV2300驱动程序。

    非常感谢。

    此致。

    Shaw
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw、您好!
    PS 请参阅下面的链接
    e2e.ti.com/.../458983

    谢谢
    Onyx