This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:降压/升压稳压器

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880, UCC28881, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595146/ucc28880-buck-boost-regulator

器件型号:UCC28880
主题中讨论的其他器件: UCC28881TPS54531

你好

我正在 TI 寻找此器件的替代产品。

我发现 了这一点 ,但我的问题是,是否有另一个问题需要更多地同化。

我需要2 ~ 25V 的输入、可调节至3V3、5V 或12V。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Javier、

    根据您找到的 MPS 器件的 RDS (on)和功率级别额定值、UCC28881比 UCC28880更适合替代它。
    这些器件适用于通常在85Vac 至265Vac 之间运行的离线应用、与额定输入范围相比、其输入范围极低。

    您能否澄清和扩展您的设计要求、因为 TI 和 MPS 器件都可能不适合您的应用。
    具体而言:
    -您的输入电压实际上是2V 最小值还是25V 最大值、这些均方根值还是直流值?
    -应用的输出电压是在运行时从一个电压调节到另一个电压,还是您想要一个可调节到3个固定输出的通用设计?
    -每个电压的输出功率水平是多少?
    -应用程序是否有无负载要求?

    有了这些信息、我们将能够更好地帮助您。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的回复、

    很抱歉、我之前未能回复。

    我使用的是 TPS54531、但它是降压。 低电压时需要它。 最大30V  

    输入电压--> 1~6S Lipo 电池

    输出1 -> 5V 2A

    OUT 2 -> 12V (500mA 就足够了)。

    输出3 -> 3V3 800mA (我想使用 LD1117并将其连接到5V 输出、因此我想我需要将5V 输出增加到3A。)

    应用是否有无负载要求?

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用似乎更适合非隔离式解决方案。 您的输入电压范围非常宽。 是否可以提高最小输入或降低最大输入? 我现在将其移至非隔离式直流/直流论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您的应用似乎更适合非隔离式解决方案。

    好的、谢谢。

    您的输入电压范围非常宽。


    是的。 从1S (3V7)到6S (22V2)。  典型3S (11V1)和4s (14V8),最大排空20A 至3S 和30A 最大 到4S 之间的电流

     

    是否可以提高最小输入或降低最大输入?

    最小值、从2S (7V4)开始

    最大值可降低至22V2。

    我现在将其移至非隔离式直流/直流论坛。

    谢谢你。

     

    此致