This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:与 BQ51003配对、仅硬件充电电流2.00ma

Guru**** 2575505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635268/bq25121-paired-with-the-bq51003-hardware-only-charging-current-only-2-00ma

器件型号:BQ25121
主题中讨论的其他器件: BQ51003

为什么在对 BQ25121进行编程之前、流入电池的充电电流仅为2mA? 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果难以阅读-  

    BQ51003:RILIM = 536、RFOD = 196

    BQ25121:RILIM = 499、RISET = 49.9、RITERM = 49.9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    如果电池电压低于3V、IC 将使用预充电电流为电池充电、直到电池电压达到3V、即快速充电开始时。 在通过 I2C 进行编程之前、再充电电流默认设置为2mA。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这当然说明了这一点、谢谢。 哪些寄存器(如果有)是非易失性的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、
    断电并重新插入电源后、寄存器会返回到数据表中规定的默认设置。 此外、我还建议您重新查看 RISET 和 RITERM 的计算结果。 RISET 的最小值为665欧姆。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错误地说了上述 ISET 和 ITERM 的电阻值、两者均为49.9K 欧姆、抱歉。