This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617EVM:充电完成后、STAT1 LED 闪烁、充电芯片卡在连续再充电周期中

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617EVM, BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596357/bq24617evm-stat1-led-flashes-and-charging-chip-gets-stuck-in-continuous-recharge-cycle-after-charge-is-complete

器件型号:BQ24617EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24617

您好!

我购买了您的 BQ24617EVM、以帮助我设计 RRC 2057电池的电池充电电路。

我使用的是12V 电源、我将充电电压更改为8.66V、充电电流更改为4A、终止电流更改为150mA。

电池按预期充电、我已经绘制了充电曲线图、我对芯片的工作方式感到满意。 但是、当我离开芯片为电池充电时、充电指示灯 LED (STAT1和 STAT2)的运行方式不符合预期。

当电池开始充电(正如预期的那样)时、STAT1 LED 亮起、STAT2 LED 熄灭、但当我在充电完成后回来时、STAT1 LED 闪烁、STAT2 LED 熄灭。

上面的场景已经发生了多次、因此我更仔细地观看了这种情况、我认为这种情况正在发生。 当充电电流降至所选的150mA 终止电流以下时、BQ24617芯片将按预期结束充电。 充电器现在处于关闭状态、因此 VBAT 现在是真正的电池电压、当没有电池正弦/拉电流时、它恰好从8.66V 下降到8.06V。 从 VFB 测得的较低电池电压会导致充电器进入再充电状态、芯片会尝试为电池充电更多、但它已经满足充电完成要求、因此它停止充电。

然后、BQ24617芯片卡在该再充电/完成充电环路中、这会导致 STAT1 LED 闪烁。

是否有人知道这种充电状态?

我们将感谢您的任何帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电和非充电之间的压降为600mV、终端电流为150mA。 这意味着电阻接近4欧姆、过大并导致此问题。

    建议减小电阻。

    此致