This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25570:能量收集

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596475/bq25570-energy-harvesting

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25505BQ25504

我正在研究自供电传感器。 我有用于电源的能量收集模块、但电压电平非常低、在50-500mV 的范围内。 我正在寻找一个能够将这个低可变输入电压转换为2-5V 范围内恒定稳压电压的 IC。 如果您有任何建议、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该查看三个器件:BQ25504、BQ25505和 BQ25570。

    它们是非常相似的器件。

    每个器件需要大约400mV 的电压才能初始启动并开始充电。 充电完成后、IC 将能够将输入电压低至100mV。

    使用外部电阻器对输出电压进行编程。 您的输出电压范围。

    如果您有任何疑问、请查看并告知我!

    此致、

    Joe