This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040A:电流限制与放大器;温度规格

Guru**** 2562110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A, LM5001, LM3488, LM3481, TPS54140A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596415/tps54040a-current-limit-temp-spec

器件型号:TPS54040A
主题中讨论的其他器件: LM5001LM3488LM3481PMP11791TPS54140A

大家好、

我目前正在考虑将 TPS54040A 用于 具有以下参数的降压/升压应用:

输入电压:13 - 17V

输出电压:15V +/- 5%

VRIPPLE:150mVp-p

最大输出电流:250mA

但是、数据表中没有最大电流限制阈值-仅典型值为0.94A。 这是数据表中的误差吗? 是否有数据说明最大电流限制是多少?

此外、我的应用正在高温环境中运行、我想知道是否有任何数据表明电流限制在温度范围内变化( 最好 在-40至150C 之间)、 因为它仅在 Tj = 25C 时指定。

谢谢、
海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54040A 仅是降压转换器。  它不适用于降压/升压。  如果您将其用作降压转换器、则最低电流限制无论如何都是限制规格。  我可能会为您的应用查看 LM3488、LM3481或 LM5001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您在此处提供快速反馈。

    我希望您能帮助我了解 TPS54040A 在 PMP11791反向降压/升压设计中的使用情况。 此设计中是否使用了特殊配置、以便仅使用降压型 TPS54040A?

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TPS54040A 将作为反相降压/升压转换器运行。 这也是与降压/升压拓扑不同的拓扑。 总结:
    BUCK =较高的正 Vin 至较低的正 Vout
    反相降压/升压=正输入电压至负输出电压
    降压/升压 Vin 最小值< Vout < Vin 最大值 可在降压或升压模式下运行。

    当输入电压为13V 至17V 且输出电压为15V 时、该应用属于"降压/升压"拓扑。

    如果您需要有关反相降压/升压的信息、可以从此处开始:
    www.ti.com/.../slva257

    请告诉我这是否有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    很抱歉、客户尝试实现-15V 电压、因此采用了反相降压/升压拓扑。 我忘记了原始帖子中的'-'标志。

    我将通读 SLVA257、但与此同时、我们能否回答以下问题:
    -最大电流限制
    -整个温度范围内的最大电流限制调整

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、该系列器件应该能够正常工作。 由于电流峰值电流比负载电流大1-D、因此您可能需要 TPS54140A 而不是 TPS54040A。

    这里有一个计算器:
    www.ti.com/.../swiftinv-calc

    我们(TI)可能有一些有关电流限制的附加数据。 不过、我不直接支持这些器件。