This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606的抖动电阻值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635890/bq25606-ther-resister-value-of-bq25606

器件型号:BQ25606

你(们)好


数据表中图18中的 TSG 端子分压器电阻是否有建议容差值?
2.如果我将 OTG 端子连接到 GND、该电阻器是否有建议值?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1%的容差很好
    2、可以是0欧姆电阻器