This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:单电路中的多个 bq25606

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632699/bq25606-multiple-bq25606-in-a-single-circuit

器件型号:BQ25606

您好!

我计划在单个电路中使用两个 bq25606。 该电路包含一个为这些 IC 供电的直流/直流转换器和两个基于 bq25606的充电器块。  

如果我将这3个电路的 GND 连接在一起、该电路是否有任何问题? 反馈环路的开关过程是否会受到影响?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、InProgress、

    将所有三个器件的 GND 连接在一起时不应出现问题。

    为了在单独的电路板上进行调试、您可能只需要一个接地辐射到所有其他接地(中央节点)、以避免产生任何接地环路。

    对于 PCB 设计、只需确保将一个实心 GND 层连接在一起即可。



    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要去耦电容器足够、它就应该起作用