This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:TI 引脚兼容的 LDO 替代 Diodes Inc AP2120N?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760, TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633664/tlv760-ti-pin-compatible-ldo-alternative-to-diodes-inc-ap2120n

器件型号:TLV760
主题中讨论的其他器件: TLV704

您好论坛、

我正在寻找 TI 的100/150mA LDO 替代产品

AP2120N-3.3TRG1

AP2120N-5.0TRG1

TLV760似乎是最接近的可用器件-即低成本且提供5V 和3.3V -但引脚分配不同。

感谢您的告知、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我们将为您进行研究。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    遗憾的是、我找不到确切的引脚匹配器件、但可以在此处利用 TLV704。 虽然引脚排列不完全相同、但两种 SOT 具有相同的主体面积、这使我们能够在电路板布局方面发挥一定的创意。  可以添加一条额外的迹线来连接 TLV704的 VIN、以匹配 AP2120N 的 VIN、与下图类似。 请告诉我、您认为这是否可行!

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jose、

    我认为这可能是一种前进的方式! 虽然 SOT23-6的主体宽度略宽、 但 SOT23-3和 SOT23-6的引脚间距均为0.95mm。

    因此、我认为采用加长焊盘的 SOT23-6可接受更窄的 SOT23-3、这种方法应该能够:

    我会向客户推荐。

    再次感谢、

    Mike