This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:PWM 频率计算

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596460/mc33063a-calculation-of-pwm-frequency

部件号:MC33063A

您好!

关于 MC33063A 上的 PWM 频率、我的客户提出了一些问题。

根据数据表(第4页)、在 CT=1nF 时、PWM 频率为以下值。

 


 

(问题)

(1)由于 PWM 频率的计算、它们参考了图1 (第6页)和9.2.2.2详细的升压设计过程(第14页)。

但他们无法根据这些信息来计算它。

请告诉我如何从 CT (定时电容器)中详细计算 PWM 频率?

 


 


 

(2)关于图1 (第6页)、

例如、当 CT=1nF 时、吨时间约为20us。

这意味着在 CT=1nF 时、吨时间需要设置超过20us。

我的理解是正确的?

 

(3)根据数据表、PWM 频率高达100kHz。

我了解 PWM 最大频率是规范。

如果是、请告诉我如何使用图1 (第6页)来引导它?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意、数据表对于如何确定开关频率并不是非常清晰和简单。 图1是典型 IC 性能数据(已测试)、设计过程公式为一阶近似值。 在三行中:ton/toff (ton+toff)和 CT、执行一些数学过程、然后您可以抵消 tton 和 toff、并获得 f 和 CT 之间的直接关系。 通过这种关系、您可以直接为目标 f 确定 CT