This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:关于 UCC28063A 应用问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596273/ucc28063a-about-ucc28063a-application-question

器件型号:UCC28063A

您好、先生、


我的客户计划使用 UCC28063A 设计600W SMPS。
当前在启动 PFC 时会损坏 MOSFET。 我认为是噪声干扰控制卡(UCC28063A)、因为我们使用覆铜电感器和接地线。 改善了 MOSFET 损坏问题、但在交流90V 输入下仍会出现问题。

下面是我的客户原理图和 PCB 文件。  您能帮助查看或推荐以下布局布局吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../ATS600_2D00_P050-_5F00_-Power-Board.pdf

e2e.ti.com/.../ATS600_2D00_P050-_5F00_-IC-Board.pdf

e2e.ti.com/.../ATS600_2D00_P050_2D00_V02_2D00_20170331.pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭公爵:

    原理图显示了过流电阻器(R14)上的短路
    是这样吗?

    我还注意到、功率部分在 MOSFET 栅极上没有串联电阻器。

    它们位于插入式控制卡上。 通常、R42 (R47)、R34 (R46)和 D13 (D15)靠近 MOSFET

    这是为了防止栅极上的噪声拾取和寄生高频振荡。 要查看这是否是一个问题、您可以切断栅极上的布线并在每个栅极上插入一个小的(10欧姆)电阻器。

    故障发生在启动时、因此 MOSFET 可能会在浪涌期间导通。

    此外、您还可以在连接器 CON10的引脚6上添加一个10uF 电容器。 然后在 UCC28063A 的 VCC 上连接一个10欧姆电阻器和一个1uF 陶瓷电容器

    有时噪声会通过 VCC 进入控制器

    希望这对您有所帮助

    此致

    John Griffin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的推荐。 检查 R14是否正常、我将验证栅极电阻器。 谢谢。