This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3550:用作环境光传感器的 LED

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3535, LM3550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634377/lm3550-led-used-as-ambient-light-sensor

器件型号:LM3550
主题中讨论的其他器件:LM3535

大家好、

我将研究 LED 驱动器 IC 的电路。 我发现需要使用单独的光电二极管来感应环境光并向 ALD 引脚提供输出、ALD 引脚进而控制连接到 LED 驱动器的 LED 的亮度(例如、在 LM3550、LM3535中)。 众所周知、LED 还能够在反向偏置中充当光传感器、因此用作光发射器的 LED 本身可以感应周围环境光并控制亮度。

TI 是否提供了可使用 LED 本身执行环境光感应的 LED 驱动器、而无需光电二极管即可感应环境光。


此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我知道没有一个 LED 驱动器可以使用反向偏置的白光 LED 来用于 ALS。  我在一段时间前研究过这个问题、发现"传感器"应用中白光 LED 的部件间差异太大、无法可靠、在大多数应用中都很有用。  

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    感谢您的回答。 这真的很有用。


    我认为光电二极管用于 ALS、例如驱动输入引脚 ALD/TMP。  那么、环境光是否根据结电容(在反向偏置中的光电二极管)的放电时间进行感应? 我已经了解到、反向偏置光电二极管的放电时间可用于估算光电二极管中的环境光。 然而、我在数据表中没有发现任何此类说明。


    提前感谢!

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我们依靠光电二极管的反向电流在已知电阻器上产生电压。  随着光增加、电流和产生的电压也会增加。  然后、我们使用内部比较器来确定存在的亮度水平并采取相应的措施。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    如果我理解正确、这似乎是测量电容器(反向偏置光电二极管)放电时间的替代方法。 或者、您解释的技术是否还使用放电时间来确定环境光?

    感谢您的回答!

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我要提到的方法是一种替代方法。 我尚未处理环境光检测电路中光电二极管的放电时间。

    Greg