This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM385-ADJ:未清除可订购器件名称

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595832/lm385-adj-orderable-device-name-not-clear

器件型号:LM385-ADJ

您好!

以下器件型号之间的差异不清楚:  

-LM385BXZ

-LM385BYZ

-LM385BZ

我知道"Z"定义了 TO-92封装 。 BX 和 By 是什么?

此致、

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luigi、

    这三个参数之间的差异是它们的温度系数。

    LM385BXZ = 30ppm/C 最大测试限值

    LM385BYZ = 50ppm/C 最大测试限值

    LM385BZ = 150ppm/C 最大设计限制

    此致、Diego Lewis