This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:DPM 运行时的快速充电超时

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596146/bq24133-fast-charge-timeout-when-dpm-in-operation

器件型号:BQ24133

快速充电超时由 TTC 引脚上的电容(5.6 min/nF)设定;此值通常根据所连接的电池容量来确定、从而为温度和电池老化留出一定的裕度。

如果 bq24133用于系统负载电流较高的系统、DPM 会降低电池充电电流、那么 bq24133是否会相应地调整快速充电计时器?  在计算 TTC 电容时可能会考虑到这一点、但在系统电流很少或没有系统电流的情况下、这可能会导致超时过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    当输入电压为电池电源和系统电源时、BQ24133可分隔系统和电池路径。 当充电器处于 DPM 环路中时、快速充电定时器周期将是最初周期的2倍。 当处于快速充电周期时、快速充电计时器周期将正常。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    感谢你的答复。  数据表中未显示此信息。

    如果部件进入 DPM 模式但使用不可拆卸的电池运行(如 bq24133数据表中的图22所示)、快速充电定时器周期的增加是否也适用?

    如果电池在 DPM 未激活的情况下开始充电并在 DPM 激活之前(短时间内)开始充电、则快速充电计时器是复位还是从 DPM 激活之前达到的点继续进行?

    如果系统每次进入/退出 DPM 模式时重置快速计时器周期、则理论上可以为电池充电一段较长的时间;依靠它作为安全计时器似乎是不明智的。

    此致、

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    你的意见是对的。 复位操作需要较长的时间。 对于正常操作、计时器不会因退出或进入 DPM 循环而复位。 时间期限将延续到下一阶段。

    此致、
    Ann Lien