This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS43061:LDRV 侧 MOSFER 被 TPS43061烧断

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596457/webench-tools-tps43061-ldrv-side-mosfer-was-burned-of-tps43061

器件型号:TPS43061

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

降级器、

   我使用 TPS43061的芯片作为数据表的注释1、但 QL 的 MOSFET 始终被烧坏。

   VIN 为12V、VOUT 为15V、电流为2A、燃烧的 VDS 为30V。

   如果我将 QH 更改为二极管、则 QL 未烧坏、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我想您添加了一个外部电路、这会影响器件的自适应死区时间控制操作。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注1表示数据表第一页上有关自举二极管的脚注吗? 您能否在运行期间(在 QL 损坏之前)共享原理图并发送 SW 波形? 请确保您的原理图上的外部元件准确标记。