This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478升压设计-所选电感器的压降和不合理的热量问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595768/lm3478-lm3478-boost-design---voltage-drop-and-unreasonable-heat-problem-from-selected-inductor

器件型号:LM3478

您好,

我在使用 LM3478设计升压转换器电路时遇到了一些问题。 我使用 webench 设计工具帮助我为  设计的电路选择组件。

VIN = 3.3-4.2V (目的是从锂离子电池供电,但现在使用能够提供15A 电流的正常电源进行测试) ,Vout = 12V,Iout (最大值)=3A; 测试负载0 ~ 3A

如果我在输入电压大于9.5V 时打开转换器、一切都正常。 但是,如果转换器在设计的范围(3.3-4.2V)内运行, 则与 测试负载的增加成正比的电压降问题会非常严重(我们已经尝试使用22、10和4欧姆 电阻器来测试负载)。 请注意、如果转换器在 没有测试负载的情况下运行、则一切运行良好。  

请注意、如果转换器在 没有测试负载的情况下运行、则一切运行良好。  将测试负载添加到电路中时,输出电压会根据负载(22欧姆,12v->11.7v;10欧姆,12v->10.3v; 4欧姆, 12V->6V)

此外、 由于已施加测试负载、电感器将变得非常热。  

下面是 我在设计中使用的详细组件,我对 webench 设计做了一些小的更改:

-我使用屏蔽结构电感器2.2uH、 高达41A (SRP1270-2R2M)、与 webench 相同。  

另外 ,Cin (使用1 x 220uF,0.15欧姆,但在 webench 中使用2欧姆)和 Cout (使用2 x 220uF /0.16欧姆,webench 提供2 x 180uF/0.16欧姆)也略有不同。

- Rsense 用于4m Ω、在 webench 中给出了3.5m Ω

-将 Rfb1替换为1.3k、将 Rfb2替换为11k (webench 中给出了 Rfb1 = 978和 Rfb2 =8.45k)

-在 RS1 =100欧姆、0欧姆的情况下尝试、一切都是相同的

感谢您的帮助,因为我现在无法选择:)

此致、

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4957324_5F00_26_5F00_601204064.pdf

郑亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请检查您的 MOSFET 在输入电压为3.3V 时是否完全导通。
    如果 MOSFET 正常、则检查占空比。 请与您的计算结果进行比较。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第一,很抱歉迟交。

    以下是上次提到的问题的更新

    在我们的实验中、我们发现差动电源严重影响了此电路的性能。 电路上连接了三个不同的商用电源、结果不同。 其中一个电源能够正常工作、并在输入电压为3.3V 时将电压稳定在12V。 但是、我们还尝试使用锂离子电池为输入供电、但无法正常工作。 占空比为0.7、对于成功的电源、占空比降至0.5、对于故障的电源和锂离子电池、占空比也降至0.5。

    因此、我们想知道、栅极开关时是否存在这一问题。 根据数据表中的计算、当栅极开关时、它将产生12A 的电流、因此此时电源无法提供这种电流、这可能会导致此问题。 如果是、我如何解决这个问题。


    感谢你的帮助

    此致

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请测量输入压降。 如果输入电压的直流电平低于您的预期、请尝试降低源阻抗。 如果直流电平正常、但存在振荡、则请装入更多输入电容器。
    谢谢、