This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:84s 电池组保护

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631814/bq77905-84s-battery-pack-protection

器件型号:

您好!

  在我们的项目中 、串联锂离子电池的数量多达84个、我想知道是否有任何解决方案可用于此应用中的 bq77905堆叠。

  我知道  bq77905的最大系列数为20秒。

  能否在 bq77905的菊花链信号之间使用隔离器 来避免高达84伏的高压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user4619253"]

    器件型号: BQ77905

    您好!

      在我们的项目中 、串联锂离子电池的数量多达84个、我想知道 是否 有任何解决方案可用于此应用中的 bq77905堆叠。

      我知道  bq77905的最大系列数 为20秒。

      能否在 bq77905的菊花链信号之间使用隔离器 来避免高达84伏的高压?  

    [/报价] 我的应用程序是否有任何解决方案? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq77905未在20秒后进行测试、但可以多次堆叠。 需要记住的是、当较高的堆叠器件触发故障并将信号从 CTRC/CTRD 一直传递到 CHG 和 DSG 引脚以驱动 FET 断开时、可能会有很长的延迟。 请记住这一点。 此外、请记住组件、如果您使用 LD 引脚进行负载检测、则可能需要更高的电阻器、因为当发生故障时、电池组可能会消耗很高的电阻。 最后、请记住在首次连接电池时使用热插拔。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表中可以看出、即使通过堆叠、bq77905也可以使用最大为20秒的电流。
    "最多可堆叠4个器件以支持≥6S 电池配置、从而为最多20节电池配置提供保护"
    对于我们的项目、我知道84秒远远超过20秒。 我需要注意的是、如果有办法避免从 CTRC/CTRD 一直到 CHG 和 DSG 引脚的高共模电压用于我们的应用。 例如、在 CTRC/CTRD 和 CHG 和 DSG 引脚之间使用数字隔离器或光耦合器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表中可以看出、即使通过堆叠、bq77905也可以使用最大为20秒的电流。
    "最多可堆叠4个器件以支持≥6S 电池配置、从而为最多20节电池配置提供保护"
    对于我们的项目、我知道84秒远远超过20秒。 我需要注意的是、如果有办法避免从 CTRC/CTRD 一直到 CHG 和 DSG 引脚的高共模电压用于我们的应用。 例如、在 CTRC/CTRD 和 CHG 和 DSG 引脚之间使用数字隔离器或光耦合器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表中可以看出、即使通过堆叠、bq77905也可以使用最大为20秒的电流。
    "最多可堆叠4个器件以支持≥6S 电池配置、从而为最多20节电池配置提供保护"
    对于我们的项目、我知道84秒远远超过20秒。 我需要注意的是、如果有办法避免从 CTRC/CTRD 一直到 CHG 和 DSG 引脚的高共模电压用于我们的应用。 例如、在 CTRC/CTRD 和 CHG 和 DSG 引脚之间使用数字隔离器或光耦合器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用数字隔离器似乎没有任何好处。 该器件旨在用于共模电压

    谢谢

    Miguel