This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:模拟关断时间

Guru**** 2610855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596436/tps92515-q1-miminum-off-time

器件型号:TPS92515-Q1

尊敬的先生。

我正在寻找适用于汽车灯泡照明的驱动器。

负载电流约为0.5A。

考虑到此应用、Vout 可能会非常接近 Vin (Vin = Battery)。

因此、如果定义了最短关闭时间、我想确认它。

我很想得到您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表的第8.3.10节。 最短关断时间取决于对引导电容器进行完全充电的需求、并指定为150ns。 该器件能够实现非常高的占空比、因为它将根据需要调整导通时间。

    此致、

    克林特