This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:IN 和 OUT 引脚之间的电压

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629495/tps798-q1-voltage-between-in-and-out-pins

器件型号:TPS798-Q1

你好。

我对 TPS79801Q1有疑问。

TPS79801的功能是反向电流不会相对于 IN 和 OUT 流动。
IN 和 OUT 之间的耐受电压是多少?
如果 IN =-50V OUT = 28V、是否正常?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、

    我已经订购了一个器件、我将测试此配置。 我将在获得结果时通知您。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    情况如何?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、

    我仍在研究这一点,稍后会作出回应。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、

    我已经在工作台上对此进行了测试、在电源上使用低电流钳位时看起来很好、 但是、随着电流钳位的增加、它会导致它发生故障、因此我不建议在输入和输出端具有如此高的电压时使用它。

    此致、
    标记