This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22912C:TPS22912C 中的反向电流保护

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22912C, TPS22953, TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635314/tps22912c-reverse-current-protection-in-tps22912c

器件型号:TPS22912C
主题中讨论的其他器件: TPS22953TPS22910A

您好!

我在系统中有两个不同的5V 电源(例如5VA 和5VB)、并且根据可用的电源或在同时提供5VA 和5VB 电源的情况下、我使用一个5V 电源以1A 为电池充电。 我使用两个 TPS22912C 开关、并且两个开关的输出短接:假设5V_Charger_IN 作为输出。 为电池充电的电源名称。

两个开关的 ON 引脚通过100K 下拉电阻连接到其5V 输入电源。 假设5VA 是额定电流为3A 的较强5V 电源、则5VB 额定电流为1A。 我是否需要 在5VB 开关输入路径中添加一个额定电流为1A 的附加二极管、以完全阻止5V_Charger_IN 中的反向电流、或者我是否可以依赖 TPS22912C 实现完全反向电流保护、并且 没有反向电流会流回5VB 输入路径? 请提供建议。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    您似乎在尝试在电源多路复用器配置中连接两个 TPS22912C、其中两个输入电压轨都路由到单个输出电压轨。 反向电流保护特性将防止任何电流返回5VB。 但是、TPS22912C 的额定电流不是3A、不确定您只是给出了一个示例、还是这是您将使用的实际值。

    我建议查看此 应用手册 、了解如何使用负载开关/电子保险丝进行电源多路复用。 您的设置与第4页上显示的设置类似、唯一的区别是应用手册使用 TPS22910A 和 TPS22912C 进行手动切换。 如果您需要3A 的电流、请尝试使用 TPS22953查看第7页上的电路。

    如果您有任何问题、请告诉我、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    我知道 TPS22912C 是一个额定电流为2A 的开关;即使5VA 为3A 电源、输出电源轨(电池充电器)仅需要1A (1.5Max)。 使用 TPS22912C 提供电源输出是否会出现问题?

    我可以使用应用手册中建议的高侧和低侧开关、但我无法使用手动开关/GPIO。 如果我在 ON 引脚到 VIN1电源上使用10K 上拉电阻器将其导通、并且低侧开关将在 ON 引脚上具有100K 下拉电阻器到 GND、是否会有任何问题、 我们在 ON 引脚上有10K 和100K 分压器, 大多数情况下、VIN2下的低电平开关处于打开状态、当存在 VIN1时、高侧打开开关将以10K 电阻插入、并将其拉至 ON 引脚、从而允许 TPS22912C 处于打开状态、TPS22910A 将处于关闭状态。 这是否有效? 请确认。 谢谢、

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果最大输出仅为1A/1.5A、TPS22912C 应该正常。

    我假设您描述的配置与此类似、(抱歉底部电阻器应为100k):

     

    遗憾的是、这样的设置不起作用。 启用反向电流功能时、VOUT 和 VIN 之间需要存在电压差。 如果 VIN1断开连接、它将跟随 VOUT 的值、这可能会导致使能端出现反馈环路。 另一个问题是将 VIN1强制为 GND。 如果 VIN1接地、VOUT 上的任何脉冲都将触发 VIN 跟随、可能再次启用该引脚。 以下是讨论类似问题的其他 E2E 帖子的两个链接:  

    1: VIN 断开时的电源多路复用器

    2: VIN 接地的电源多路复用器

    作为解决 方案、请查看使用 TPS22953的应用手册第7页。 此电路似乎与您描述的电路非常相似。 如果电源发生故障或被移除、该设置将自动切换、并且不需要使能引脚或手动切换。

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur、我在电路板上遇到了空间问题、所以想保持简单、这就是为什么要使用简单的开关。 这种方法是否可行、我最初认为:

    请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../tps22912C_2D00_5V_2D00_use_2D00_case.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    遗憾的是、我认为此电路不会按预期工作。 我上面提到的两个问题仍然是一个问题;由于意外的结果、我们通常不建议将开关的使能引脚连接到 VIN。  

    还有另一个问题我忘记了。

    TPS22912C 的断电速度将快于启动序列。  TPS22912C 的 µs µs 时间通常约为840 μ s、而关断时间可快至6.6 μ s。 当您关闭第一个912C 并打开第二个912C 时、第一个开关将在短时间内关闭、而第二个开关仍在打开。 由于两个电压轨都以5V 电压运行、因此输出电压可能会下降到超出可接受的范围。

    另一个建议是集成 的 TPS2215电源多路复用器。 该器件可在通道之间自动切换、但每个通道仅支持高达1A 的电流。  

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arthur 概述了所有 问题、非常感谢您的帮助。 将使用电源多路复用器 TPS2215或2113。  

    Andy