This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有折返电流限制的降压转换器

Guru**** 2561440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54232, TPS54231, TPS54233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595214/buck-converter-with-foldback-current-limiting

主题中讨论的其他器件:TPS54232TPS54231TPS54233

大家好、

我们有兴趣在大约2A 的电流下将我们的电压从18降至12V。 我们是否有任何具有折返电流限制的降压转换器?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这话什么意思? 您是否需要断续模式电流限制而不是逐周期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我相信断续模式电流限制会在短时间内关闭降压转换器、然后再次尝试查看我们是否仍然存在过流情况。

    根据我的理解、折返电流限制将使输出电压和电流降至限制以下、但仍保持降压。

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于逐周期电流限制、您可以尝试查看 TPS54233、TPS54232或 TPS54231进行启动。  如果您感兴趣、请告诉我。