This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:必须以3kHz 的频率驱动 MOSFET、有时还会持续开启-如何为 UCC27712实现专用偏置电源?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635533/ucc27712-must-drive-mosfet-with-3khz-and-sometimes-turn-it-constantly-on---how-to-implement-dedicated-bias-supply-for-ucc27712

器件型号:UCC27712

你(们)好 正如线程标题中已经写的那样、我必须以3kHz 的频率驱动 MOSFET、有时会持续将其打开。 在数据表中、可以写出"但是、当使用专用偏置电源时、可以支持恒定导通或恒定关断条件"

您建议为 UCC27712实现专用偏置电源的方式是什么?

我读过我可以使用电荷泵,但您能不能就此建议如何更改 UCC27712电源电路?

提前感谢 UCC27712

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karlis、

    感谢您关注我们的产品。 实现这一目标的方法有很多。 此 TI 设计中显示了一种方法:
    www.ti.com/.../TIDA-01160

    我们完成此操作的第二种方法如本用户指南的图3所示:
    www.ti.com/.../snou140a.pdf

    查看用于提供隔离式电源的 SN6505BDBVR。

    如果您在查看这些文档后有任何其他问题、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚注意到另一篇文章、其中我的同事发布了类似的解决方案。 请参阅以下文章:

    e2e.ti.com/.../632750

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don Dapkus。 感谢您的回答。 我想我将使用此原理图作为示例 e2e.ti.com/.../Visio_2D00_LM27222.pdf

    您能不能就我应该如何计算浮动电源的高电流提供建议? 我计算出我的设计的升压峰值电流约为5A。 我是否应该设计平均电流额定值为5A 的浮动电源?

    此致、
    Karlis tucs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karlis、
    感谢您对 TI 产品的关注、我是一名与 Don Dapkus 合作的应用工程师。 驱动器的峰值电流将来自隔离式偏置电源旁路电容器。 浮动偏置电源只需提供驱动器损耗所需的平均电流以及与驱动 MOSFET 栅极电荷相关的损耗、这将远低于驱动器峰值电流。
    在 UCC27712数据表的典型应用部分中、有一些公式可用于确定驱动器 IC 和 MOSFET 栅极电荷的各种损耗。 IC 和驱动 MOSFET 的总功率是等式15、16、17和18的总和。 总功率已知后、平均电流仅为 PD/VDD。 建议在平均电流能力中留有裕度、因为 MOSFET 的栅极电荷会随 MOSFET 数据表中的内容而变化。

    此致
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答。

    因此、我想我应该将其作为浮动电源处理: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=8DDF18ED712581A9