This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:从 STATUS 引脚到 CS 引脚的二极管和电阻器的重要性

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596550/ucc28600-importance-of-diode-and-resistor-from-status-pin-to-cs-pin

器件型号:UCC28600

您好!

我们使用 UCC28600设计了电源。 在 EVAL 中。 电路板(19.6V、6A)原理图、我们观察到一个二极管和电阻器从 STATUS 引脚连接到 CS 引脚。 我们无法从数据表中找到它的用途。 请您分享详细信息吗? 我们在执行浪涌测试时观察到 CS 引脚的修改会产生一些影响。目前、我们不使用这些二极管和电阻器。我们想知道、添加此特性可能有助于通过消除 CS 引脚上的瞬态噪声来通过浪涌测试。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddartha、

    120W EVM 用户指南对此进行了说明:
    www.ti.com/.../sluu256

    从第6页开始:

    R41和 D18的串联组合向电流感测信号添加了一个偏移电压、从而有效地降低了偏移电压
    在中运行期间、通过限制变压器中的电流、在待机运行期间可闻噪声
    可闻频率范围。


    如果您的问题得到了解答、请单击"验证答案"按钮。


    谢谢、
    Bernard