This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:I2C 逻辑电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596426/bq25898-i2c-logic-voltage

器件型号:BQ25898

你(们)好

我们计划使用一个由3.3V 稳压器供电的 msp430G 系列控制器、该稳压器连接到 BQ25898的 REGN 输出。 根据 BQ25898数据表、1.8V 电源对应的 I2C 规格表示。 但绝对最大值扩展至7V。 我希望使用3.3V 的上拉电压运行,请确认这不会停止器件的运行及其可靠性

谢谢

Rejeesh S Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用3.3V 上拉电阻。

    如果有问题、请勾选"验证答案"。

    谢谢!