This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ucc28700:[线程 ID:1-1A9JPKC

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593049/ucc28700-thread-id-1-1a9jpkc

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:PMPPMP10350

尊敬的先生

您是否可以提供电路图和变压器设计详细信息以及具有以下规格的 SMPS 工作原型?

85V/265V/50Hz 交流输入

输出- 14V 5a CCCV

此致

乔希

Shree goriya 系统

新德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    感谢您对本视频的关注。 我已经联系了我团队的一名应用工程师、以帮助您查找参考设计。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您关注我们的产品。 我们已经设计出最接近的参考设计来满足您的要求、您只需修改 一些组件值即可获得 +14V/5A 输出、请参阅以下详细信息:

    PMP10350

    产品文件夹: http://www.ti.com/tool/PMP10350

    原理图: http://www.ti.com/lit/pdf/tidrcc7

    用户指南: http://www.ti.com/lit/pdf/tidu717

    BOM: http://www.ti.com/lit/pdf/tidrcc8 (包括变压器器件型号)

    为实现+14V/5A CC/CV 所做的修改:

    1. R11变为28.7k Ω。
    2. 短接 R4
    3. 添加1nF/500V (D2和 D4上为1206)

    很抱歉、我通知您、我们没有适用于 PMP 设计的任何测试板。 您可能需要使用 PMP10350产品文件夹下所需的所有信息构建自己的电路板。  

    我希望这能解答您的问题、如果需要进一步的支持、请随时与我们联系。

    非常感谢。

    此致、

    陈伟豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    感谢您的友好支持。
    我们的目标现在几乎已经解决了。 剩下的唯一问题是变压器规格。 我可以请求您提供变压器设计信息吗?
    谢谢、此致
    乔希
    Shree Goriya Systems
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    请参阅下面的 RLTI-1119 X'FMR 产品说明书链接:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1715.RLTI_2D00_1119-DATASHEET.pdf

    匝数比:

    NPRI:NAUX:Nsec=9:1:1

    非常感谢。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您提供变压器数据表。

    我们的变压器制造商仍然存在一些疑问、例如-

    P S 和 A 绕组中的匝数

    电感

    线规

    请提供指导吗?

    此致

    乔希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    该数据表中的磁化电感列为120uH、泄漏电流为4uH。 您需要联系 Renco 以获取要评估的样片或获取更多信息。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    感谢您的友好支持。
    请查找我们的邮件地址。

    joshi@shreegoriyasystems.com
    shreegoriyasystems@gmail.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您提供这些信息、我们将为您查找您的区域支持 FAE 和销售。  

    此外、如果您对 X'FMR 设计还有任何疑问、您可能会发现此联系信息非常有用。

    4010.磁性制造商 List.pdf

    非常感谢您对 TI 的支持。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我们非常感谢您所做的努力、但我们仍然没有感到满足-
    我们查看了数据表、但缺少观察到的匝数和导线尺寸详细信息。 请转发相同的内容。 匝数比给出为9:1:1。 但我们需要至少将细节与导线直径一起旋转。

    如果没有这些数据、变压器制造商就无法进行采样。
    请你 向我们发送变压器样片?

    您是否可以发送上述 SMPS 的正常工作示例板?
    此致
    乔希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    再次感谢您的光临!

    我很遗憾地通知您、我们也没有有关 RLTI-1119实际电线尺寸和观察到的匝数的信息。  

    我建议您通过  engineering@rencousa.com 联系 Renco Electronics 以申请变压器样片或询问有关 RLTI-1119变压器的任何技术问题。  

    同时、我将让销售团队参与进来、看看我们是否可以在这里找到一个替代方案。

    非常感谢您对 TI 的支持。

    此致、

    Wei-Hao