This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:转换器加电-软启动电流限制

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634693/bq25892-converter-power-up---soft-start-current-limit

器件型号:BQ25892

在未连接电池的情况下运行期间、对于某些连接的负载(用于测试的2 Ω 功率电阻器)、SYS 输出只达到大约1.8V。  我不确定它是否与下面数据表中描述的软启动相关:

当系统电源轨斜升时、此器件提供软启动。 当系统电源轨低于2.2V 时、即为输入
电流限制强制设置为200mA 或 IINLIM 寄存器设置中的较低值。 当系统升至2.2V 以上后
器件将输入电流限制为 ILIM 引脚和 IILIM 寄存器(ICO_EN = 0)或 IDPM_LIM 寄存器的较低值
(ICO_EN = 1)

我将 PSEL 引脚设置为低电平、将 ILIM 引脚设置为最大输入电流。  我想了解为什么该器件似乎无法完全启动、因此当该器件集成到实际系统中时、 它将能够完全加电、以便为其供电的系统也可以正确启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如您在数据表中所见、输入电流限值被钳位至200mA、直到 V (SYS)> 2.2V。  这意味着降压转换器的输入 功率限制为 VBUS*200mA。  因此、SYS 输出功率被限制为该值 x 效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪些条件会阻止 V (SYS)输出达到其编程的输出电平? 即使在未连接电池的情况下为充电器提供12V/3A 电源、充电器也应能够向2 Ω 负载提供4.2V 的完整输出。

    我将此充电器与单独的直流/直流转换器结合使用。 该充电器的输出与另一个直流/直流转换器的输出进行二极管或运算。 充电器的主要功能是为电池充电、并在12V 主系统电压关闭时为系统提供 VSYS 输出(当提供12V 电源时、另一个直流/直流转换器应提供 VSYS 系统电压)。 当12V 输入被移除时、系统应该切换至通过充电器运行电池。 但是、我看到的行为是充电器无法在此转换期间提供必要的 VSYS 输出电平。

    因此、我似乎看到了两个可能有点相关的问题:1)当没有电池连接到中等负载时、充电器似乎存在提供正确 VSYS 输出的问题(应完全在5A 限制范围内)和2) 当其输入电压(12V)被移除时、它无法从电池维持适当的 VSYS 输出(我认为系统不会达到9A 电池 FET 过流限制)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    要进行确认、您有两个单独的问题。

    关于 1、这是由于软启动特性、该特性旨在防止启动进入短路负载。  解决方案是在 SYS 和在 VSYS 出现后缓慢开启的负载之间添加 PFET。

    关于 2、  发生这种情况时、电池上的电压是多少?   SYS 上的负载是多少?   施加负载时、电池是否正在充电?