This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:为什么在 PG 和 CHG 线路上使用 LED 1.5k?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635568/bq24092-why-use-1-5k-on-pg-and-chg-lines-with-led

器件型号:BQ24092

我正在考虑将 BQ24092用于新设计、并对建议的设计提出了疑问。 典型应用原理图显示了一个1.5k 电阻器与 CHG 和 PG 线路上的 LED 串联。 为什么选择该值? 使用3.6V 电池和1.5k 电阻器与 LED 串联、LED 上有2.1V 压降、通过 LED 的电流将为~1mA。 这只足以打开 LED。 有人能解释一下电阻器值的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 LED 配置(1.5k)不仅广泛用于 bq24092上的 bq240XX 系列 EVM。 我们希望将 LED 等可选电路中的电流保持在最小值。 在 bq24092配置中、它将增加一个额外的负载来输出可能偏斜的测试结果。
    使用较小的电阻器增大 LED 电流没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill。 我将必须查看1mA 时的光量。 在阳光直射下可能还不够、这就是我的产品将用于的地方。

    谢谢!