This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:静态电流

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635841/tl783-quiescent-current

器件型号:TL783

大家好、

您可以帮助检查 TL783的静态电流吗? 我们需要它来计算功耗、谢谢!

此致

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wiky:

    由于这是一个具有调节引脚且无 GND 引脚的3端稳压器、因此未定义静态电流。 该稳压器所在的每个应用中的静态电流都将有所不同。

    测量静态电流的唯一方法是连接正确输出电压所需的电阻器、然后测量流经用作电阻器基准的 GND 的电流。 需要记住的一点是、对于精确的输出电压、您需要的电流是流入 ADJ 引脚的电流的100倍、然后流经电阻分压器。 这意味着 GND 电流的最小值为1.2mA、以确保正确的精度。 此外、还需要15mA 的最小负载要求以确保正确调节。 负载或 FB 电阻器可以满足这一要求、但必须存在才能保持稳压。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    标记