This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:INA223's 指针地址问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633735/ina223-question-of-ina223-s-pointer-address

器件型号:INA223

您好、Sirs、

根据 INA223数据表、只有一个配置寄存器、因此只有三个数据帧用于 I2C 写入。 您是否会建议帧2寄存器指针字节错误、并应从图表中删除?

或者、您是否会建议 P[7:0]的定义以及 如何配置它们 ?  





谢谢、此致、

陈耀恩
2017年10月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    我相信 P[7:0]字节是配置寄存器的实际寄存器位置。 该字节实际上指定您要写入配置寄存器。 第一个字节只是我们的器件地址、用于区分您正在写入或读取器件、而不是同一 I2C 总线线路上的另一个器件。

    不过、让我确认一下。

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter。

    只有一个配置寄存器和一个字节用于配置寄存器,因此我认为 INA223的 I2C 写入应该有两个数据帧-写入位为低电平的器件 ID、用一个字节配置数据。 您是否可以帮助我确认?

    我将应用 EVM 通过 I2C 分析仪同时检查它、而客户迫切需要我们的信息来编写他们的软件。

    非常感谢

    陈耀恩
    2017年10月21日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我检查了 EVM 的波形、指针应为0x0、数据的 MSB 也应为0x0。 下面是将0x61写入 INA223的示例:



    非常感谢、

    陈耀恩
    2017年10月23日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    与我的团队交谈后、数据表中没有提到配置寄存器的指针地址。 尽管我们只有一个配置寄存器、但我们仍需要在帧2字节中写入 P[7:0]以对其进行写入。 当您向配置寄存器写入任何命令时、请确保将所有零写入该寄存器。

    因此、您正确地说"指针应该为0x0"、我对这种混淆表示歉意。

    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、您好、此外、我们是否计划将此描述添加到 INA223数据表中、因此我们不需要针对每个案例向客户解释它? 非常感谢...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    我们确实有计划评估数据表并进行此校正。

    Peter Iliya
    电流感应应用