This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:LP2989输出容差

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635837/lp2989-lp2989-output-tolerance

器件型号:LP2989

您好!  

您能否为您的评估提供帮助:对于 LP2989AI-3.3、输入电压5V、输出电流0.05-0.1A、-40°C 至85°C 使用案例、根据数据表、输出容差是否真的高达-4%、因此可能会降至3.168V?  

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    在该温度范围内、如果总精度中还包括线路和负载调节、则最大值为4%、因此该范围内的输出可能会低至3.168V。

    由于您未使用完整电流范围或输入电压范围、因此您可以尝试使用线路和负载稳压器规格来考虑这些参数、但这只是估计的精度、而不是保证的精度。

    此致、
    标记