This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:"过冲"&"下冲"

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6416, TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635660/tps386000-overshoot-undershoot

器件型号:TPS386000
主题中讨论的其他器件:TCA6416

您好!

请告诉我以下器件的输入信号"过冲"和"下冲"允许值。

・TPS386000RGP*
・TCA6416APWR

基本而言、我了解它满足绝对最大额定值和 ESD 抗扰度。
但请告诉我们实际使用的"实际值"(允许值)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您的问题。 对于所有器件、输入信号必须处于 ABS MAX 表中的绝对 MAX 额定值范围内。 这是下冲和过冲的原因。 对于 TPS386000、输入信号不应高于7V 且不应低于-0.3V。 对于 TCA6416、输入电压不应高于6.5V 和低于-0.5V。

    这是否能回答您的问题?

    Michael