This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:GD 输出的启动序列

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596002/tps65150-start-up-sequence-of-gd-output

器件型号:TPS65150

您好!

在客户中、当升压转换器接线时、GD 输出未锁存为低电平。
当 VGL 输出被固定时、GD 输出被锁存为低电平。

在客户序列中有以下内容。

稳压中的升压转换器-->(约3ms)-->稳压中的 VGL 输出-->(约1ms)--> GD 输出锁存为低电平。

GD 输出是否有延迟?

如果您联系以下电子邮件地址、我可以发送原理图和波形。

asaka-r@clv.macnica.co.jp


此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、
    在这一点上、数据表似乎具有误导性。 我们很快就会向您介绍正确的行为。
    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte San、

    谢谢你。 我期待您的回复。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji San、

    一旦升压转换器输出被稳压并且升压软启动完成、GD 被锁存在低电平。 这可能需要大约5ms 的时间。 详细描述中缺少此条件的第二部分。 它将包含在数据表的下一修订版中。

    此致、

    Diaara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diaara San、您好!

    感谢你的答复。
    请参阅随附的测量结果。
    在随附的文件中、从升压输出启动4ms 后、GD 输出被锁存为低电平。
    这是正确的操作吗?  


    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji San、

    是的、这是正确的操作。

    此致、

    Diaara