This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22962:负载开关无法提供5V 输出

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635715/tps22962-load-switch-unable-to-provide-a-5-v-output

器件型号:TPS22962

您好!  

我使用 MSP432来控制需要5V/50Hz PWM 的传动器。 由于芯片提供3.3V 输出、我使用 TPS 22962作为负载开关来为传动器提供5V 电压。

为 TPS22962供电的5V 电压可通过提供5V 电压的直流/直流转换器获得

在使用我的实验中的电源测试负载开关时、我发现输出电压在50Hz 的频率下不是预期的那样。 偏置电容和电阻器的值如下(通过 WEBENCH 获取):

1) 1) Cin = 10 uF、4.32 m Ω

2) 2) Cout = 100nF、0.28欧姆

3) 3) Rout = 9.42欧姆

我对此有2个问题:

1) 1)是否有替代方案可在不使用板载5V 引脚的情况下为传动器提供5V 电压?

2) 2)为什么电路无法提供必要的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    我认为问题可能是您的焊盘连接问题。 在原理图中、您已将其连接到 GND、但这实际上是 VIN 的连接。 这将影响 VIN 上的电压并防止5V 电压达到输出。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius