This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:用于单个 LED 短路检测的 LED 中的电流和压降

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595365/tps92630-q1-current-and-voltage-drop-in-led-for-single-leds-short-detection

器件型号:TPS92630-Q1

尊敬的 Sirs:

对于由汽车尾灯组成的新 LED 项目、我需要一些帮助。

在 TPS92630-Q1评估模块(EVM)中、每个 LED 灯串都有两个电阻器、用于定义单个 LED 短路检测电压、

我知道我们需要满足公式 R1A (N–1)×VF (max)< V (VSNSx)×R < N×VF (min)、但我找不到 Vfmin 和 Vfmax 的正确值。 在两种情况下、这些值取决于灯串中的电流:灯串中100%占空比最大电流、以获得 Vfmax?、以及 Vfmin?

 为了获得两个电阻器值、德州仪器的原理图和其他文档都没有解释这些电压降和电流值是 LED 表示的

您能否解释一下 LED 中的哪个电流定义了评估板中的 Vfmin 和 Vfmax、以便获取51、1k 和10K 电阻器? 这将帮助我计算我自己 LED 和电路的电阻值。

感谢你的帮助

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    您可以参阅 LED 的数据表(来自 OSRAM 的 LW W5SM)以找到最小和最大压降、如图所示、即2.8V-3.6V。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。
    在 TPS92630-Q1 EVM´s 指南中、第14页包含物料清单、还包含 LED LW-W5SG、其压降规格为3、1 min 和4、1 max (350mA 时)。 有没有地方出错了吗? 哪个是标称电流来获得 LED 中的最小和最大压降值?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    很抱歉、无论是在 EVM 用户指南还是 LED 数据表中、我都看不到3.1 min 和4.1 max 的规格。 请指出您在哪里看到了这些数字吗?
    您可以使用设计的最大输出电流来获得最大压降。
    对于最小压降、LED 制造商已经给出了最小正向电流所决定的数据表中所示的最小压降。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、
    在此数据表的第4页中、您可以找到这些压降值
    此数据表对应于 EVM 中使用的 LED (请参阅用户指南中的物料清单)

    media.digikey.com/.../LW_W5SG (无铅).pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    很抱歉、我使用 LED LW W5SM 的数据表来测量压降时出错。 是的、您可以使用 LW W5SG 的数据表来确定电压范围。 感谢您指出这一点。

    此致、
    谢利·何