This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:如何提供高达1A 的负载电流

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635685/tps92661-q1-how-to-provide-the-load-current-up-to-1a

器件型号:TPS92661-Q1

你(们)好,先生  

我的客户对 TPS92661功能感兴趣、但他们对驱动1A 负载是否存在任何问题有疑问  

从数据表中可以看出、负载电流可能高达2A、我客户的问题是封装很小、引脚和引脚之间的距离也很小、 他们很好奇、布局路径的宽度是否足以应对1A 负载、或者在这种负载电流中是否有任何建议。 在 TPS92661 EVB 中、负载电流仅为135mA、宽度约为0.5mm。(据我所知、1A 的宽度约为1mm)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KJ、

    根据这些标准、我研究了一条0.5mm、1oz 铜的走线、能够以最小的温升处理1A 电流。 如果您真的希望安全、可以使用2oz 铜、但无论哪种方式都应该很好。

    此致、

    克林特