This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:PSYS 功率计算

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635611/bq25703a-psys-power-calculation

器件型号:BQ25703A

是否可以为输入感应电阻选择20mOHM 下的电阻器、为充电感应电阻选择10mOHM 下的电阻器

对 PSYS 测量有何影响。

可以 使用参数 RSNS_RAC = 1且 RSNS_RSR = 0为输入感应电阻选择关断50mOHM 和电荷感应电阻器选择25mOHM。

我们的设计具有700mA 的最大输入电流和3A 的最大放电电流。 我们的重要要求是输入电流限制的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25703A 支持20mOHM 用于输入感应电阻器、10mOHM 用于充电感应电阻器。 请检查

    ChargeOption1寄存器(I2C 地址= 31h)字段说明位2和位3;此外、请查看第24页:

    充电器监控系统总功率。 在正向模式期间、输入适配器为系统供电。 在反向 OTG 模式下、电池为系统和 VBUS 输出供电。 PSYS 电流与总功率之比 KPSYS 可在 REG0x31[1]中设定、默认值为1 μA μ A/W 输入和充电感应电阻器(RAC 和 RSR)在 REG0x31[3:2]中进行编程。 可以使用公式1计算 PSYS 电压。 mΩ PSYS 功能、RAC 和 RSR 值被限制在10 μ s 和20 μ s